Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC2340R5
工具/软件:
工具:UniFlash
软件:TI SimpleLink Zephyr。
问题:
大家好、我尝试使用来自 TI Simple Link 的 Zephyr (标签 v3.7.0-ti-8.40.00_ea)。 我按照自述文件步骤操作、并使用 UniFlash 和 XDS110ET 在 LP-EM-CC2340R5上构建和运行一些基本示例。 然而、当我尝试使用 示例蓝牙信标时、我能够构建并刷写程序、但随后收到如下错误:
======================
*** Booting Zephyr OS build 5f315d4295b5 ***
Starting Beacon Demo
Slabs used: 1 / 2
Slabs used: 2 / 2
[00:00:00.022,000] <inf> bt_hci_core: Identity: 84:72:93:3C:61:1D (public)
[00:00:00.022,000] <inf> bt_hci_core: HCI: version 5.4 (0x0d) revision 0x0334, manufacturer 0x000d
[00:00:00.022,000] <inf> bt_hci_core: LMP: version 5.4 (0x0d) subver 0x0334
Bluetooth initialized
Beacon started, advertising as 84:72:93:3C:61:1D (public)
[00:00:00.029,000] <err> os: ***** HARD FAULT *****
[00:00:00.029,000] <err> os: r0/a1: 0x10000000 r1/a2: 0x00000000 r2/a3: 0x00000001
[00:00:00.029,000] <err> os: r3/a4: 0x20001088 r12/ip: 0x00000400 r14/lr: 0x000028cf
[00:00:00.029,000] <err> os: xpsr: 0x21000000
[00:00:00.029,000] <err> os: Faulting instruction address (r15/pc): 0x00027f0e
[00:00:00.029,000] <err> os: >>> ZEPHYR FATAL ERROR 0: CPU exception on CPU 0
[00:00:00.029,000] <err> os: Current thread: 0x20001088 (unknown)
[00:00:00.130,000] <err> os: Halting system
=================
我没有修改样本、只是按原样构建和运行。 我们非常 感谢您提供有关如何解决此问题的任何建议!