This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:SPI 上无通信

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1522330/cc2642r-q1-no-communication-on-spi

器件型号:CC2642R-Q1

工具/软件:

BLE 芯片在 SPI 总线上无响应。  主微控制器器件的看门狗复位不能纠正失败状态。  问题在电源复位时不可纠正。

通过擦除 BLE 芯片的 NVM 可以更正问题。   器件被 JTAG 锁定、无法读取 NVM。

问题: 本部分的 DFMEA 中是否有任何内容可以帮助我们找到一个 NVM 区域、如果该区域包含错误/损坏的数据、将导致器件在 SPI 上停止通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在内部向团队提出了问题、不幸的是、DFMEA 中没有任何东西可以在这种情况下提供帮助。

    此致、

    Nima Behmanesh