This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:支持 Zephyr 中的外部 FEM

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1517167/cc2340r5-support-for-external-fem-in-zephyr

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

软件:TI SimpleLink Zephyr。

大家好、我刚刚开始将来自 TI Simple Link 的 Zephyr 与 CC2340R5结合使用。  我想知道是否有任何关于如何 通过 RX 和 TX 针控制外部 FEM 的资源(例如 Skyworks SKY66112-11)? 在 Zephyr 上、   任何通用 FEM 都有通用 FEM 2针控制。 但我无法找到有关如何将其连接到 CC2340R5无线电外设(或如果有)的资源。

我在论坛上找到这个帖子,有相同的问题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408503/cc2340r5-tx-rx-control-to-support-external-fem

但这不适用于 Zephyr、因此我想知道是否有任何与 Zephyr 特定的类似文档/资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hong N,

    我希望您做得好。 在查看您的问题时、我想问它的用途是哪个协议栈(IE BLE、Zigbee 等)。 如果您询问 TI 是否提供了通过 Zephyr 控制无线电的"通用"或专业方法、我目前认为我们不提供这种方法。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、感谢您的答复。 这适用于 BLE 栈。
    如果没有通用方法、TI 是否提供任何方法来控制外部范围扩展器(任何特定的范围扩展器?) 到底是通过 Zephyr 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hong N,

    我将邀请我们的 BLE 专家来了解他们是否有关于将范围扩展器与 BLE 配合使用的评论。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    可以看到这个。 期待明天能得到答案!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心! 在查看您提到的 FEM 文档后,我注意到它可以简单地由 GPIO 控制,我们在 Zephyr 解决方案中提供了支持。 如果您需要设置方面的帮助、请告诉我!

    这是回答您的问题还是我的误解?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    您能提供有关如何设置它的更多信息吗?

    谢谢您、

    Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    绝对是! 我将使用此功能进行演示、并将其附加到我的下一个响应中。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查找所附的 zip 文件、其中包含修改后的 blanky 工程。 该项目每秒切换一次 DIO5、还包含用于将 GPIO 设置为高电平或低电平的命令、但注释掉了。  

    这将使您能够手动控制 FEM。

     e2e.ti.com/.../blinky.zip

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    感谢您的回答。 但是、我的问题是是否有办法让 无线电驱动器自动驱动 PA TX 和 RX (例如在 TX/RX 启动时准确置位、在可配置的斜升/斜降延迟后释放)、而不是 在应用中手动切换 GPIO。

    Zephyr SimpleLink 是否有实现generic-fem-two-ctrl-pins.yaml""绑 定或任何 TI 特定 PA 绑定的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    抱歉、我在回复中忘了提到这一点! 是的、我目前正在研究自主完成这一任务的方法。 我只是提供了上述示例作为一个建议,而我在 Zephyr 寻找正确的方法来完成这一任务。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我很抱歉耽误你的时间! 我检查过、很遗憾、此功能目前不可用。 请在我们的下一个版本中查找它!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    在这种情况下、我将按照建议手动控制 PA 引脚。 非常感谢您的帮助!