This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:关于公告04的问题

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1522638/cc2640r2f-question-about-advisory-04

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:

您好:

我们的 器件在以下场景下运行。 它是否仍然会遇到勘误公告04中的问题?

-传感器控制器执行 ADC 并使用 fwGenAlertInterrupt 唤醒主内核。 主内核会短暂执行一些操作。

-它每10秒重复一次 ,预期大部分时间都处于待机模式。

如果是、 我们 不确定是否 可以 计算适当的 maxStandbyDuration 和 vddrRechargeMargin 值 作为权变措施。

是否有更通用、更粗略的方法?

(使用 SDK 5.30.00.03和 power_saving)

谢谢、

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    勘误公告04 发生在 CPU 进入待机状态与传感器控制器唤醒并重新进入待机状态之间温度升高的特定场景。 不过、您提到传感器控制器会在传感器控制器唤醒时唤醒 CPU、以便进行一些轻度计算。 然后、当 CPU 恢复待机状态时、将重新评估温度;和 勘误表应该与您无关

    此致、
    Maxence