This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:无需 PC 即可刷写过程

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1521930/cc2651r3-flashing-process-without-a-pc

器件型号:CC2651R3

工具/软件:

您好、

我们的一位制造业同事遇到了以下问题:

 是否可以在不使用 TI XDS 110调试探针(本质上采用独立配置)将其连接到 PC 的情况下运行刷写过程?  

您能否就此指导我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiwalya:

    您不一定需要 PC、但需要某种形式的设备才能通过串行接口发送映像。 您可以使用 MCU。  

    TI XDS110调试探针用于控制调试接口、我不建议也使用它来对 CC 器件进行编程。  

    您可能已经注意到、XDS110调试探针上的主器件是 MSP432。 您可以将其用作 MCU 并用于对 CC 器件进行编程。 如果是、我不建议使用调试接口对 CC 器件进行编程。 而是使用 CC 器件上的 ROM 引导加载程序。

    谢谢、

    Marie H