This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:VCO 频率

Guru**** 2932150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1521022/cc2745r10-q1-vco-frequency

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、  

CC27xx 的 VCO 频率是多少?

在 DS 阻断性能中、不包括 VCO 频率。  

那么、频率上的引用阻止编号是什么?  

"带外阻断3000MHz 至12.75GHz (不包括 VCO 频率)–2dBm"

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    让我对此做一些研究、我将尝试在周二之前回复您。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    VCO 是2 x 射频频率。  

    此致、

    Andrew