This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2933260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745P10-Q1, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1521144/cc2745r10-q1-the-application-issues-of-chips

器件型号:CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CC2745P10-Q1

工具/软件:

关于 CC2745R10-Q1和 CC2745P10-Q1的使用、需要回答以下问题

CC2745是否支持网状网络?  2)请同时确认它应支持星型连接,最大连接数是多少?  3) PAwR 是否支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 我无法评论公共论坛上未来软件版本中可能包含也可能不包含的潜在功能。 请通过电子邮件联系我们、我很乐意为您解答问题1和3。 请将此主题与您的 TI 代表分享、他们将帮助您与合适的工程师取得联系。

    关于星型网络和连接数量上限、CC2745R10不支持星型网络配置。 连接的最大数量将取决于所使用的参数、应用程序 RAM 和闪存消耗以及其他因素。

    此致、

    1月