This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:CC2340和 CC2745用于测试信道探测功能、但无法获得有效数据。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1517288/lp-em-cc2745r10-q1-the-cc2340-and-cc2745-were-used-to-test-the-channel-sounding-function-but-no-valid-data-could-be-obtained

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

TI、您好:

我正在使用 cc2340作为反射者、使用 cc2745作为发起者、在 SDK 9.10.0.83上测试信道探测、但收到的数据无效。 请指导我如何设置 SysConfig 和 python 参数  、以便可以获取有效的距离数据。

软件和硬件环境:SDK 9.10.0.83、1 * LP-EM-CC2745R10-Q1  board、1 * CC2340R53 board、 1 * BP-EM-CS board

测试结果如下所示:

------------------------------------------------------------------------------------
等待 NWP CS_APP_DIAY_RESULTS
距离结果-启动器
------------------------------------------------------------------------------------
_io:[]
事件:96
距离:4294967295
质量:4294967295
信心:4294967295
------------------------------------------------------------------------------------
*** 过程启用***
过程启用
------------------------------------------------------------------------------------
_io:[]
事件:68
状态:0
Conn_handle:0
config_id:0
启用:1.
ACI: 7.
PWR_DELTA:128
sub_event_len:28450
SUB_EVENS_PER_EVENT:1.
SUB_EVENT_INTERVAL:0
event_interval:3.
Procedure_interval:0
Procedure_count:1.
------------------------------------------------------------------------------------
等待 NWP CS_APP_DIAY_RESULTS
距离结果-启动器
------------------------------------------------------------------------------------
_io:[]
事件:96
距离:4294967295
质量:4294967295
信心:4294967295
------------------------------------------------------------------------------------

谢谢

James

2025.05.22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI、您好:  

    以上测试是设置为2*2天线的结果、设置为1*1天线的结果相同。

    谢谢

    James

    2025.05.22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    我目前正在调查这个问题。 我希望下星期三(05/28)能作出更正式的回应。  

    此外、我将关闭您之前关于此主题的 TT、并通过此 TT 回答问题。  

    谢谢、  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac:

    感谢您的及时答复。

    是否有关于此问题的最新更新?

    谢谢

    James

    2025.05.30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    我将与您的 FAE 联系。 如需更多信息、请联系他。  

    谢谢、

    Isaac