This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:要编译静态库的 projectspec 文件

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1516860/cc2745r10-q1-projectspec-file-to-compilation-static-lib

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

ble_controller_LP_EM_CC2745R10_Q1_freertos_ticlang.projectspec、可能会问是否有 与编译静态库?类似的 projectspec 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在讨论静态库的编译时、您是指重新编译源文件以创建库吗? 这是由 TI 完成的、终端客户通常不需要考虑这一点。

    此致、
    Achyut Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    例如、如果我的某些代码不需要打开、并且只能提供库、那么是否有 可用的.projectspec 工程文件?  例如 cc_cc2745r10_DKG.lib   

    谢谢、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achyut Ray

    是否有任何进展?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小问候、

    当前没有通过 SDK 提供的此类 projectspec 文件。 TI 并不负责根据客户项目构建库的工作流程、因为每位客户都采用不同的实现方式。 您是否要将其作为功能请求进行报告? 然后、我可以尝试与开发团队交谈、并尝试获得此类.projectspec 文件的估计时间线。

    此致、
    Achyut Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Achyut Ray

    下一个 SDK 有这种.projectspec 文件、但我需要 cc2745r10文件、感谢您的帮助。

    simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\kernel\tirtos\builds\cc13x2_cc26x2\release\ticlang

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以选择创建新工程并将输出类型设置为静态库。 但是、无法从 SDK 中更改现有示例的输出类型。 若要了解如何创建输出类型设置为静态库的工程、可参阅此处的 CCS 文档: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html

    此致、
    Achyut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Achyut Ray

     

       是的、我 知道 这种构建静态库的方法。 但我需要  projectspec 类型。  因此、可轻松管理代码和工程。

    谢谢!

    此致、

    Will