This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:我们是否有 EN 300 328 (欧洲)的证书或报告?

Guru**** 2932980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1516658/cc2340r2-do-we-have-a-certificate-or-report-for-en-300-328-europe

器件型号:CC2340R2

工具/软件:

我们是否有 EN 300 328 (欧洲)的证书或报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、请提供。 如果没有、请说明情况。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您的联系。 让我与团队一起了解一下这一点。

    同时、请查看以下应用手册: 如何认证您的蓝牙产品(https://www.ti.com/lit/an/swra601m/swra601m.pdf)和 ETSI EN 300 328 RX 蓝牙阻塞测试(www.ti.com/.../swra536.pdf)相关认证。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 客户已经很焦虑了。 请尽快提供结果。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    根据我的理解、也是基于应用手册。 此认证过程由客户执行。 不过、TI 可以提供帮助。

    BR、

    David。