This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:发生错误事件的边缘检测 IOC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1519674/cc2642r-edge-detection-ioc-with-false-events

器件型号:CC2642R

工具/软件:

我将 CC2642r 置于睡眠状态、芯片通过输入边沿中断唤醒、在产品正常运行时禁用中断、当我重新启用中断时、即使在执行 gpio_clearInt (intSource)后也会触发中断、有一些示例或指南可以避免这种行为? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilson、

    您能否提供可在其中初始化 GPIO 引脚并启用/禁用中断的代码片段?  您使用的是哪个 SDK 版本?  您能否调试 GPIO.EVFLAGS31_0 和 IOC.IOCFG0 寄存器位值以确认在禁用和清除引脚后已将其清除?

    此致、
    Ryan