Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具/软件:
尊敬的团队
我使用的是使用 SDK 8.40和 IDE 12.8的 CC2340R5。
我想通过使用 Mac 地址删除指定的绑定设备、我想列出所有绑定的设备
请帮助我们解决这个问题。
谢谢。此致
Abinesh。 R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abinesh:
Unknown 说:我想使用 Mac 地址删除指定的绑定设备
您需要 将此 API 与 GAPBOND_ERASE_SINGLEBOND 作为参数一起使用。 请注意、如果要在活动连接中擦除绑定记录、还需要 使用 gapBondMgr API 并将其设置为 true 来启用 GAPBOND_ERASE_Bond_IN_CONN。
我要列出所有绑定的器件
为此、您必须创建已连接设备的地址列表。 然后、您可以使用 GAPBond-Addr Mgr_Find 来查看是否存在记录。 因此、完整的序列将在连接时存储的地址之间迭代、并调用 Mgr_Find Addr、如果有记录、则输出地址。
此致、
Nima Behmanesh
嗨、Nima、
我尝试使用下面的 API、但我仍然得到一个绑定数。 如果在我们的模块中删除绑定、则在移动端设备连接时不会显示配对弹出窗口。
if (bonded_1==1){
GAPBonds Mgr_Set 参数(GAPBOND_ERASE_Bond_IN_CONN、sizeof (uint8_t)、(uint8_t[]){true});
GAPBonds mac_addr 参数(GAPBOND_ERASE_SINGLEBOND、B_ADDR_LEN + 1、mac_addr); // Mgr_Set addr 已连接设备地址
GAPBonds Mgr_Get 参数(GAPBOND_Bond_count、&count);
uart_app_write (&count、1); //打印计数
Bonded_1=0;
}
尊敬的 Abinesh:
如果要从单独的线程调用这些 API、则需要在 BLEAppUtil_invokeFunction 中绕回这些调用。 从 BLE 栈线程外部对 BLE API 的任何调用都必须使用 BLEAppUtil_invokeFunction 调用。
"你以为你赢了吗? 我建议创建包装器:
void my_wrapper()
{
// BLE APIs with parameters
}
BLEAppUtil_invokeFunctionNoData(my_wrapper);
此致、
Nima Behmanesh