Other Parts Discussed in Thread: CC2541
主题:CC2541中讨论的其他器件
工具/软件:
我在使用 BLE 栈时遇到问题、因为我们在 IOS/Android 设备上有一个应用程序正在向设备发送快速写入数据。
使用发送写入(不带 RSP)、 可以将写入块有效地发送到 CC2340外设器件、我们用于数据传输。
对于旧版 CC2541、这种方法对我们来说确实是一种影响深远的解决方案。
然而,在 CC2340上使用新的堆栈时,我可以按顺序在无线电上看到数据包,但它看起来像是在回调- MvGatt_changeCB ()被处理数据的时候
因为特性中的数据在我们能够使用 MvGattProfile_getParameter()读取之前已被覆盖。
如果只是堆栈本身的速度、或者如果这些回调实际上在 RTOS 控制下运行、任务上下文切换速度不够快、我就无法确定。
尽可能为您提供帮助的 TI 专家。
此致
Rob