This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:蓝牙信道探测中的 SDK 支持

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1, CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1515603/lp-em-cc2745r10-q1-sdk-support-in-bluetooth-channel-sounding

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread: CC2745R10-Q1SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想知道

1)我想使用 RSSI 和 PBR & RTT 方法估算距离。 是在其 SDK/框架中针对提供的支持 LP-EM-CC2745R10-Q1 评估板?

2) TI 是否有蓝牙监听器/蓝牙协议分析仪?

3)是否有多个天线 BoosterPack 可用于提高 BLE 信道探测的精度。

4)如果中的信道探测有任何最新发展  CC2745R10-Q1 平台。

5)我们如何访问上述电路板的 SDK ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)支持 RSSI。 关于 PBR 和 RTT、SDK 9.10仅支持 PBR。 我们的信道探测技术目前仅基于 PBR。

    2)是的、TI 有一个蓝牙监听器。

    3)我们有双天线增压包用于信道探测,但他们还没有出售. 它可能会在将来出售。

    4) 我们使用上述 Booster Pack 和评估板来改进我们的信道探测技术。

    5)可以在该 链接找到支持信道探测的 SDK。   如前所述、SDK 9.10支持信道探测功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的充分答复。

    请再澄清一个问题;

    SDK 是否有助于提供 IQ 数据?

    我们需要访问未滤波的 IQ 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 可以提供未滤波的 IQ 数据。

    为此、请转到"car_node"示例的 sysconfig、然后转到"RF STACK/BLE/信道探测配置"。 将"信 道探测结果模式"设置为"Distance + Raw Results"。 在 Python 脚本"Ble_device_car_node_with_distance.py"中、第384行将 cs_proc_enable 的名为"wait_for_raw_events"的参数更改为 true。