This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:[SDK9.10]如何从外设发起信道探测范围

Guru**** 2580805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1523699/lp-em-cc2745r10-q1-sdk9-10-how-to-initiate-channel-sounding-ranging-from-the-peripheral

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具/软件:

?从外设发起信道探测测距 T Ü V S Ü D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、  

    首先、在本例中、外设需要是发起方。 其次、信道探测需要配对和加密设备。 中央设备将需要启动配对和加密。  

    目前、我们没有任何支持此功能的示例工程。 让我看看我们当前的项目,看看我是否可以改变项目来支持这一点。  

    为此、外设将开始广播。 中央反射器将开始扫描并启动连接。 然后、中心将完成连接、配对、加密和绑定的过程。 完成该操作后、反射者发起者设备需要等待配对状态完成或配对加密完成命令才能发起信道探测。  

    您应该能够更改用于 CS 演示的 Car_Node、Key_Node 和 Python 脚本以启用此功能。  

    请让我到下周(2013年6月)结束时、看看我能否提供一个示例。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    谢谢、我将 carnode 项目修改为外设和发起方以成功执行 C 范围、但有一个问题、函数 ChannelSabing_securityEnable 必须由中心侧启动才能正常工作、这是 Ble 栈设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、  

    中央设备的链路层将启用安全性。 中央始终启动安全。 这是 BLE 堆栈设计、但也基于蓝牙核心规范 v6.0。  

    在外设/启动器端、应等待 CS_SECURITY_ENABLE_COMPLET_EVENT、然后再继续执行 CS 设置过程。  

    有关详细信息、请参阅  第5.1.23节  中的一个示例。  

    如果您有任何问题或任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac