This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:XTAL 在48M 和32k 之间启动

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1521972/cc2642r-xtal-start-up-between-48m-and-32k

器件型号:CC2642R

工具/软件:

您好!  

两个 xtal (48M/32K)启动是否独立或相关?

例如、如果客户将 LF 配置为32k xtal 并装入32k xtal、但由于某些问题、xtal 无法正常启动、这是否会影响48MHz 启动?  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    我已通知硬件专家对此进行了调查、他们将很快回来(下周中旬左右)、请继续关注。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这件事非常紧迫。!!!你能否要求替换请假专家来回答?
    另外还增加了一个问题:在 BLE 正常运行时、32.768K 晶体的突然频率偏移过大或过小、会影响48M 晶体的振荡吗?
    48M 晶体是否停止振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与内部团队核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    我已将该线程重新分配给硬件工程师。 他们明天应该回应你。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的国庆:

    LF 晶体和 HF 晶体具有两个差分振荡器电路、彼此独立。 48MHz 晶体的增益以及启动时间不应受到32kHz 晶体的影响。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 与32K 晶体匹配的负载电容太小、晶体的哪个参数会受到影响、这会导致什么不良后果?