This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:[SDK9.10]单信道探测测距过程所消耗的时间

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1524647/cc2745r10-q1-sdk9-10-the-time-consumed-of-a-single-channel-sounding-ranging-procedure

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

我测量了从 调用 函数 ChannelSounding_procedureEnable 到 Carnode_resultHandler 的测距过程所消耗的总时间约为240ms。 这是正确的吗?  设计所消耗的时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、  

    我们目前正在努力收集内部延迟数。 请注意、延迟尚未优化、因此即将推出的 SDK 将改善延迟。  

    您如何测量延迟? 您是否使用 GPIO 切换?  

    请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac