This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:[sdk9.10]如何使用一个 ChannelSounding_procedureEnable 获取多个结果

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1524649/cc2745r10-q1-sdk9-10-how-to-get-multiple-results-with-one-channelsounding_procedureenable

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

如何使用一个 ChannelSounding_procedureEnable 获取多个结果。 我设置 maxProcedureCount = 10和 maxProcedureInterval = 15、但我仍然只得到一个范围结果!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、  

    ble_device_car_node_with_distance.py 中的过程重复功能(cs_set_procedure_params_repeat)目前不起作用。 我没有确定此问题何时会得到解决的时间表。  

    现在、请使用持续启用该过程的 for 或 while 循环。  

    谢谢、
    Isaac