This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:如何在不使用 SmartRF Studio 的情况下将 CC2340R52E0WRHBRQ1器件的电源配置为固定功率级别?

Guru**** 2943830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1525842/cc2340r5-q1-how-to-configure-power-of-cc2340r52e0wrhbrq1-device-to-fixed-power-level-without-using-smartrf-studio

器件型号:CC2340R5-Q1

工具/软件:

您好团队:  

我们正在 为2类产品使用 CC2340R52E0WRHBRQ1作为 BLE 器件、我们需要产品的总功率输出介于-6dBm 至+4dBm 之间。 我们如何 在软件中设置 CC2340R52E0WRHBRQ1 IC 的电源、从而可以校准器件以满足监管规范。 目前、我可以在使用 SmartRF Studio 进行测试时更改器件的功率、但希望在软件中将代码永久修复为0dBm 或1dBm 功率。