This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642或软件机箱的热关断

Guru**** 2572945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1523739/cc2642r-q1-thermal-shutdown-of-cc2642-or-sw-machenithm

器件型号:CC2642R-Q1

工具/软件:

你(们)好

CC2642系列(如 CC2340-Q1)中是否有热关断功能?

如果没有、是否有任何 SW 功能可以处理此类过热。  

在阳光下、汽车 PEPS 设备将超过105°C

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、  

    对延迟深表歉意。 我将在星期一(06/09)回复您。  

    谢谢、  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、  

    CC2642 SDK 包含一个温度驱动器。 温度驱动器可用于检测 IC 温度并根据温度做出反应。  

    请参考 温度驱动程序。 提供的链接显示了一些用于根据高温进行通知的示例代码。 需要将逻辑添加到回调函数中、才能对通知做出反应。  

    此外、请参考  第20款  视频的"技术参考手册"部分。 

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢、  
    Isaac