This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:有关 SDK9.10中 AESCTRDRBGXX.c 中#if 条件的更改

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1523690/cc2745r10-q1-regarding-the-change-to-the-if-condition-in-aesctrdrbgxx-c-in-sdk9-10

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、

在 SDK9.10中、#if 条件已更改、因此包含了 SDK9.10中不存在的 h 文件。

因此、会发生以下构建错误。

致命错误[Pe1696]无法打开源文件 tidriversaesctrAESCTRCC26XX.h Ctisimplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83sourceDriversaesctrdrbgCTRAESDRBGXX.c 64

下面列出了对源代码的更改、但这是否是预期的更改?

如果是、请告诉我如何避免构建错误。

■SDK9.10:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\source\ti\drivers\aesctrdrbg\AESCTRDRBGXX.c

======================== 源代码=========================
61 #if (DeviceFamily_PARENT == DeviceFamily_PAREN_CC23X0)
62   #include
63 #else
64   #include
65 #endif

=====================================================

■SDK8.30:simplelink_lowpower_f3_SDK_8_30_00_11_ea\source\ti\drivers\aesctrdrbg\AESCTRDRBGXX.c

======================== 源代码=========================
61 #if (DeviceFamily_parent == DeviceFamily_parent_CC23X0)||(DeviceFamily_parent == DeviceFamily_parent_CC27XX)
62   #include
63 #else
64   #include
65 #endif

=====================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CC27xx 器件弃用了 AESCTRDRBG 驱动程序。 您将需要使用 RNG 驱动器。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分