This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:在极少数情况下、可能不会发生 GAP_CB_CONN_CONFIGURATED

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1525326/cc2745r10-q1-gap_cb_conn_established-may-not-occur-in-rare-cases

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、

有时、在检查 BLE 连接时不会发生 GAP_CB_CONN_Established。

正常情况下、GAP_CB_CONN_established 会在 GAP_LINK_INSTABLE_EVENT 发生后 300ms 内发生。

当 GAP_CB_CONN_CONFIDENCED 不发生时、会发生 GAP_LINK_RESIDEND_EVENT、但 GAP_CB_CONN_RESTED 不会在 5 秒后发生。

是否知道为什么不会发生 GAP_CB_CONN_Established?

此外、这种现象是否会发生?

此致、

Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个 SDK 版本和示例工程?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima

    我使用的是 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_30_00_11_ea。

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当接收到连接指示数据包时、会发生 GAP_LINK_INSTABLE_EVENT、而当您成功遇到数据通道上的第一个连接事件时、则会发生 conn_established。 在 8.30 SDK 中、中央设备调度的第一个连接事件可能与链路建立事件太接近、在这种情况下、我们会错过该事件、从而导致延迟的 conn_issued 数据包。  

    这已在最新的 SDK 中得到修复。 您能否请使用最新的 SDK 进行测试、并告诉我们问题是否仍然存在?

    此致、
    Achyut Ray