This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:“DSP 扩展“限制

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1525193/cc2745r10-q1-restrictions-for-dsp-extensions

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、

我们在禁用 DSP 扩展时遇到构建错误。

错误消息如下所示:  

Error[Lt069]:模块 AESCMACLPF3.c.obj (secure_drivers_cc27xx.a)(还有 155)启用了 DSP 支持、但当前 CPU 不启用。

编译环境:

2 Ω IAR 9.60.3・

・simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83

这里有三个问题。

第一个问题是、如果我们在构建环境中使用 SDK 库(drivers_cc27xx.a 等)、我们将使用是否必须启用“DSP 扩展“?

下一个问题是、如果我们需要启用“DSP 扩展“以及为什么需要启用该功能?

最后一个问题是、如果启用“DSP 扩展“没有限制、如何解决构建错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些库是使用这些扩展构建的。 为什么要禁用 DSP 扩展?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有理由这样做、但如果有理由使之成为可能、就会得到解决。

    您的答案已解决、谢谢。