Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具/软件:
硬件:客户 CC2340R5 板
SW:SDK 9.10
说明:
客户 CC2340R5 板通过使用 SDK 8.40 正常工作、它能够进入待机模式、并且功耗很低(几 μ A)
但是、迁移到 SDK 9.10 后、同一客户电路板无法进入待机模式、并且电流消耗非常高 (~2mA)。
如果客户将 LF 时钟源从外部 XOSC 更改为内部 RCOSC、它看起来系统能够进入待机模式。
同时、客户还移除了所有外设 IC、以消除所有可能性。
根据上述观察结果、我们怀疑 SDK 8.4 和 SDK 9.1 之间的待机源代码导致了该症状。
您能告诉我们在哪里进行检查?无论是在硬件和软件中、如何使电路板进入待机模式?