This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:API:HCI_LE_SetPhyCmd 返回值

Guru**** 2583665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1525215/cc2745r10-q1-api-hci_le_setphycmd-return-values

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

在 SDK 9.10 中、文档和源代码之间的返回值不同。

文档:C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___h_c_i.html

源代码:c:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\source\ti\ble\controller\HCI\HCI\HCI\HCI.c src

HCI_LE_SetPhyCmd 函数的返回值的状态由“MAP_LL_SetPhy"值“值或“LL_STATUS_ERROR_COMMAND_DISALLOVE"确定“确定。

但是、无法调查“MAP_LL_SetPhy"值“值、因为 LL_SetPhy 是一个库。

我们有一个问题。

除了 HCI_SUCCESS 之外、HCI_LE_SetPhyCmd 函数的返回值还有哪些其他值?

此外、在什么条件下​​设置了这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    其他故障分析来自 LL、因此  ll.h  文件中包含该信息。 HCI_LE_SetPhyCmd 仅返回除成功以外的结果的情况是传递给函数的参数无效。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    函数“LL_SetPhy"可以“可以返回什么值?

    我查看了 ll.h、但返回值为“llStatus_t",“,因此、因此无法确定它返回的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LL_STATUS_ERROR_BAD_PARAMETER 和 LL_STATUS_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED  是  LL_SetPhy 唯一 可以返回的值。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分