This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:如何使用 CC2340&amp 通过 BLE6.0 测向(AOA/AOD);CC2745?SDK9.10.00.83 是否支持测向? 我们应该使用哪个项目?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1523928/lp-em-cc2745r10-q1-how-to-do-ble6-0-direction-finding-aoa-aod-with-cc2340-cc2745-does-sdk9-10-00-83-support-direction-finding-which-project-should-we-use

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具/软件:

尊敬的 TI:

如何 使用 CC2340&2745 进行 BLE6.0 测向(AOA/AOD)? SDK9.10.00.83 是否支持测向? 我们应该使用哪个项目?

料斗

20250606.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、  

    我们不再支持 CC2340R5/CC2745R10 器件上的 AOA/AOD。 9.10.00.83 SDK 支持称为信道探测的新测距技术。 BLE 规范版本 6.0 中也添加了这项技术。 使用 CS、您可以支持测向。  

    我们目前没有支持这一功能的演示、但可以使用信道探测实现来创建这一功能。 目前、我们有 Car_Node 和 Key_Node 项目(充当车辆上的节点)和钥匙扣节点。 要确定方向、您将需要额外的 Car_Nodes。  

    每个 car_node 都将随关键节点变化。 这可以通过连接切换来实现。 我们有一个单独显示信道探测和连接切换的演示、但尚未创建支持两者的项目。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac、

    我们正在使用 Car_Node 和 Key_Node 工程开发 CS 演示。 但我们也希望同时知道钥匙链的角度。 1 Car_Node * 1k Key_Node 输出的 CS 距离是否 也应该输出角度信息? 如何操作?

    料斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoper、  

    我们没有将遥控器天线的角度发送到启动器设备的功能。 信道探测使用基于相位的测距技术、该技术利用信号的振幅和相位来计算总距离。  

    您会将天线角度用于什么?  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    我们想同时应用车钥匙和跟车系统。  是否有任何方法可以获取角度信息?

    料斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoper、  

    无法获取角度信息、路线图中没有任何内容表明我们也将支持此功能。  

    您能详细说明一下“遵循系统“的含义吗? 如果您正在寻找定位、可以使用 2 个以上的信道探测节点来查找遥控钥匙相对于车辆的位置。  

    如果这是您需要的、请告诉我。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:  

    请参阅随附的图片此呼叫 “跟随系统“。 但它正在使用 UWB、我们是否可以使用 BLE6.0 替换 UWB?

    如果没有角度信息 手提箱如何知道方向用户 1 Car_Node  * 1 Key_Node ?

    另一个类似的场景是如何使用手机 BLE6.0 找到丢失的物品?

    料斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoper、

    请联系您的 FAE。 他们会让您与营销或应用工程师联系、以便进一步讨论您的用例。  

    谢谢、

    Isaac