This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:为 Apple IO 开发 ANC/AMS

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1520630/cc2745r10-q1-developing-ancs-ams-for-apple-ios

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户将在 CC2745 上移植 ANC/AMS。  

他们想知道在完成功能测试后是否需要仔细检查任何苹果认证或验证。

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 在为 Apple 开发附件时、您需要确保遵守附件设计指南(链接在此处:developer.apple.com/.../) 。  根据您计划实施的附件、您可能还需要 MFi 认证。 如需确认、请联系您的 Apple 代表。

    您能确认什么是终端设备用例吗?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我的客户正在考虑为汽车构建具有 CAN 接口的 BLE 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 感谢您的确认。 如上所述、您应确保遵循设计指南并根据您正在使用的最终附件联系 Apple。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的评论。  我会让我的客户知道并开始准备。