This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:cc2340r2 的哪个示例工程支持 GATT 配置文件和外设角色?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1527747/cc2340r2-which-example-project-for-cc2340r2-is-supporting-gatt-profile-and-peripheral-role

器件型号:CC2340R2

工具/软件:

尊敬的专家:

客户希望使用 CC2340R2 作为 BLE 收发器。  

HOS IC 可以直接运行 Bluez 并将 CC2340R2 控制为 BLE 外设角色。

cc2340r2 的哪个示例工程支持 GATT 配置文件和外设角色? 示例项目可以支持 Bluez、对吧?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您联系我们。 CC2340R2 能够通过 ble_controller 工程支持 Bluez。 ble_controller 工程是一种完全符合控制器要求的实现、能够与 BlueZ 等任何第三方 Linux BLEStack 一起使用。 只需将 ble_controller 工程刷写到 CC23XX 器件上并与运行 Bluez 的器件连接。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 月

    迁移到 CC2340R21 时、控制器工程的建议堆大小是多少?

    顺便说一下、如果使用 0x3F50 并通过 0x3000、构建会失败。

    主机是否可以使用 Bluez 与 CC2340+ble_controller 连接、让 CC2340 通过手机进行扫描和连接?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    应根据工程更改建议的堆大小。 以下部分指定了根据工程使用哪些值:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_10_00_83/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/porting-guides/cc2340r5_to_cc2340r21.html

    当 ble_controller 工程在器件上运行时、应用程序在 Linux 端运行、因此、只要 Bluez 堆栈正在运行 CC2340 是外设/广播设备角色、那么它应该可从智能手机进行扫描。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 月

    链接仅为以下工程指定堆大小。 对于控制器工程、我应该关注哪一个?

    • basic_ble/basic_ble_profiles:0x00003F50

    • HOST_TEST/DATA_STREAM:0x00003000

    • 片外 OAD:0x0003400

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    对于控制器、我会从 0x3000 开始、并根据需要增大该值。

    此致、

    1 月