This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:引导加载程序中 UART 波特率自动检测问题。

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1527688/cc2652p7-question-on-uart-baud-rate-automatic-detection-in-bootloader

器件型号:CC2652P7

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户将 CC2652P7 与 ROM 引导加载程序搭配使用。

当主机 MCU 发送 0x55 时、CC2652P7 也将同时回复 0x55。 请参见下图。  这是正确的机制吗?

谢谢。

BR、

Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    以下是 ROM 串行引导加载程序接口应用 手册、以供进一步参考。   CC2652P7 似乎 确认波特率检测序列、然后它是否正确响应引导加载程序命令(ping,获取状态等)?  如果是、则该序列正确、并且 ROM 串行引导加载程序处于活动状态。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们知道 CC2652P7 正常工作。

    我们想知道的是、CC2652P7 将  在主机发送 0x55 时发送相同的 0x55。

    您能解释一下吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 SimpleLink F2 器件 ROM 串行引导加载程序的典型行为。  这是 LaunchPad 上自动波特率检测序列的逻辑分析仪屏幕截图。

    从这里可以看出、CC26X2 TX 线路(主机 RX)直到第二个 0x55 字节后的几微秒才由 CC26X2 驱动。  客户的示波器图像反映了类似的行为、但在此之前存在不稳定的电压电平。  客户的硬件可能处于主机 TX(CC2652 RX 线路)被动地影响(即“渗入“)CC26X2 TX 线路故障、直到 CC26X2 置为有效控制。  客户将需要测试多个电路板并检查其 RX/TX 线路设计、以确保它们没有电气连接。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 非常感谢。