This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于异常错误

Guru**** 2930730 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1518524/cc2340r5-regarding-exception-error

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好团队:

调试会话期间偶尔出现异常错误。

对于第一个周期、它会无异常运行、但如果在中间停止并重新运行、有时会输入以下异常。

我有基于的定制 CCS(版本 20.1.1.8)工程 关键节点  (SDK) 示例工程。

此致。

Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rasikraj:

    感谢您分享详细信息。

    发生这种行为的原因通常是不干净的复位或在停止和重新启动调试器后的无效状态。  如果回调未初始化、BLE 运行可能会导致硬故障。  这些故障通常会影响系统 Exception_handlerSpin().

    For more information you can refer to this documentation. Link 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Megh、

    感谢您的答复。

    我也看到在默认示例工程中经常出现这个异常。 [basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang]

    当重复暂停->继续时、不会出现此异常、但如果我暂停-> 重新启动-> 在 CCS 调试器中继续、就会出现此异常。

    此致。

    Rasikraj.