This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:是否可以在 CC2652P7 中运行并发 BLE + Thread?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC2652P7, CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1527434/cc2652p7-is-it-possible-to-run-concurrent-ble-thread-in-cc2652p7

器件型号:CC2652P7
Thread 中讨论的其他器件: CC2674P10、CC1354P10

工具/软件:

尊敬的团队:

 我不确定 BLE + Thread 是否能够在 CC2652P7 上使用。 请您帮助确认一下吗?

我知道 CC2674P10 能够运行 BLE+Thread。 我的客户想要检查 CC2652P7 是否起作用。 如果没有、为什么?

谢谢。

BR、

Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    TI 提供了一个 可用于 CC1354P10 LaunchPad 的 ot-ti BLE HCI + Thread RCP DMM 工程。  我认为 CC2652P7 可能没有足够的闪存来容纳两个堆栈解决方案、它对他们来说将相当难迁移现有解决方案。  TI 并未将此类工作列为优先事项、因为它尚未被确定为关键业务需求、但如果需要进一步考虑此立场、您可以离线向我发送消息。

    此致、
    Ryan