This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:无法在 BTool 中查看我的 BLE 器件数据

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1529486/launchxl-cc26x2r1-not-able-to-see-my-ble-device-data-in-btool

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:

我有一个 BLE 器件、每秒传输数据。 我可以在 NRF Connect 应用中看到、但当我使用 BTool 和 CC26X2R1 LaunchPad 进行扫描时、我无法看到 MAC ID 或任何数据。 是否有办法使用 LaunchPad 读取相同的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 这是一个很好的问题! Btool 通常用于向 LaunchPad 发送 HCI 命令、而不是作为数据包监听器。  

    但是、使用 LaunchPad 可以实现此目标! 为此、您需要 将 BLE 示例刷写到 LaunchPad 上并继续解析要查找的数据。 如果您想与设备的特性交互、则需要与设备建立连接、但是、如果您的 BLE 设备用作信标(AKA 广播设备)、则不需要连接。

    我希望这能回答您的问题! 如果您还有任何问题或需要澄清、请告诉我。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以建议使用任何可用于从附近的 BLE 器件读取数据的 APK(如 BTool)或示例项目? 我只需要读取数据、无需连接到 BLE 器件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ravi、

    遗憾的是、我不知道 SDK 中有任何执行此任务的示例。 但是、我非常乐意帮助您创建自己的示例! 我建议使用 basic_ble 示例作为起点。

    此致、

    Tarek D