This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:根据温度规格查看器件注意事项

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1529404/cc2340r5-review-device-considerations-based-on-temperature-specifications

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好:

如果客户将使用 CC2340R52E0RGER 开发的产品替换为 CC2340R52N0RGER、是否有任何需要更改 S/W 或 H/W 的点?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    这两款器件功能相同、无需修改软件。 由于要选择温度范围较低的型号、因此也不需要更改硬件。  

    根据需要、客户也可以使用温度范围较低的外部器件(晶体,无源器件等)来执行 BOM 优化。   

    希望这对您有所帮助、  

    Rafael