This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:使用 SmartRF Studio 对 Packet RX 进行 RX 性能测试时、器件正在对接收的数据包完成 CRC 错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1526974/cc2340r5-q1-while-testing-for-rx-performance-with-packet-rx-using-smartrf-studio-device-is-throughing-crc-error-for-received-packet

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具/软件:

您好团队:  

我们将  CC2340R5-Q1 系列、 CC2340R52E0WRHBRQ1 用作 2 类产品的 BLE 器件、在测试 RX 性能时、使用 SmartRF Studio、我正在使用 WINIQSIM2 工具使用 R&S CMW100 单元生成数据包、但当连接 CC2340R52E0WRHBRQ1 并乐器时、接收到的数据包抛出 CRC 错误且所有接收到的数据包均正常、因为未收到。 您能否帮助您正确配置数据包? 我正在按照数据包 TX 地址创建访问地址。 我们还缺少什么?  

 CC2340R5 开发板也出现相同错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对延迟深表歉意。 我们已经有相当多的暑假外出。 我已将您的问题分配给了一位专家、他将回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    您需要发送的数据包结构可以在您发送的图像中看到。 查看图像底部的“Packet TX“选项卡下的所有内容。

    但是、CRC 错误的最可能原因是默认情况下 SmartRF Studio 启用了数据白化功能。 您正在发送数据 而不进行美白、而接收器正在等待数据进行美白。 遗憾的是、目前无法在 SmartRF Studio 8 中禁用美白。

    要使用信号发生器和 SmartRF Studio 测试 RX 性能、您必须在发送数据之前将数据美白化。

    我建议使用 DTM 模式进行 RX 测试。 您可以使用 SDK 中的 host_test 示例刷写器件、并使用 BTool 将器件设置为 RX。 然后、您可以通过生成器发送测试数据包。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haaiatullah、  

    感谢您的建议、数据美白也有帮助、 我生成的数据包的数据长度为 251 字节、我观察到 TI 使用了 37 字节当我更改为 37 字节时、我能够接收数据包正常。 感谢您的支持。