This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:电源经测试为正常、但没有晶体波形

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1524099/cc2340r5-q1-power-supply-is-tested-to-be-normal-but-there-is-no-crystal-waveform

器件型号:CC2340R5-Q1

工具/软件:

你好、团队

我的客户 DEEPWAY 存在问题且接近大规模生产。

•复制条件:在 CC2340 上电之前、将 DIO21_A10(引脚 13)拉至 GND、并在正常上电后释放下拉信号。


•异常现象:CC2340 无法正常工作、电源经测试为正常、但没有晶体波形;功耗保持在大约 2mA;触发复位后可以恢复正常;


是否要求 CC2340 无法在上电之前下拉或上拉某些 GPIO? 该芯片的详细内部上电时序是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    DIO21 是用于串行引导加载程序引脚触发的默认引脚。 当该 DIO 在上电期间为低电平时、器件进入串行引导加载程序。

    为什么在上电期间下拉 DIO21?

    是否使用串行引导加载程序?

    是在空白器件上还是在器件编程后发生这种情况?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    我们不使用串行引导加载程序、现在需要阻止它;目前、我们的工程已实现 OAD。 是否有办法通过 OAD 禁用 DIO21 的串行引导加载程序触发功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以尝试选择 '禁止使用任何引导加载程序' 指定 SYSCFG > Device Configuration > Bootloader Configuration

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上一个问题的措辞可能不准确。 我目前使用的是 OAD 工程、该工程包含 3 个部分、如下所示:“mcuboot",“,"basic_persistent"、"basic_persistent"和“和"data_stream"“"data_stream"。“。</s>“ 选择“Any Bootloader Supported“是  有效性  在“mcuboot"中“中、但是  无效  在“data_stream"中“中。

    在 OAD 项目中、 data_stream 段占用中的 DFlash  0x32000 至 0x47FFF 和不能刻录到 ROM 的 CCFG 部分。

    由于我们的产品已经进入批量生产,密封外壳,通过修改“mcuboot"解决“解决问题需要拆卸外壳,从而导致较高的售后服务成本。

    目前是否有办法在“data_stream"中“中进行修改以解决 DIO21 触发进入串行引导加载程序的问题?  如果能够解决这个问题、我们的产品可以通过 OAD 进行更新、而无需物理拆卸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    遗憾的是、由于该设置位于 CCFG 中、无法使用 OAD 更改它。 无法通过 OAD 将任何内容写入 CCFG。

    DIO21 处于低电平是什么? 为什么它在上电期间保持低电平?

    此致、

    Hg