This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:SDK9.10 中的硬件选项 (Sysconfig1.23.1)

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1527826/cc2745r10-q1-hardware-options-in-sdk9-10-sysconfig1-23-1

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

在 SYSCONFIG_1.21.0 (SDK8.30) 中、可以在器件配置模块中设置“硬件选项“、

但在以下环境中删除了该项目。

■环境
・simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83
・SYSCONFIG_1.23.1

我想知道通过在 SYSCONFIG_1.21.0 中设置“硬件选项“可以实现什么。

此外、我想知道为什么从 SYSCONFIG_1.23.1 中删除了它、以及它是否会对操作产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2745R10-Q1

    工具/软件:

    您好、

    在 SYSCONFIG_1.21.0 中、可以在 BLE 模块的“高级设置“中配置“电源管理“、

    但在以下环境中删除了该项目。

    ■環境 μ s
    simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83
    SYSCONFIG_1.23.1

    我想知道为什么它被删除。

    此外、如果在 SDK8.30 中启用了该功能、则在 SDK9.10 中将禁用该功能、这会对操作产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为、硬件选项用于修改 Rom 代码用于创建自定义引导加载程序等的寄存器。 但是、在这种情况下、它不会对您的操作产生任何影响。  

    对于电源管理设置、它已被删除、因为它现在始终处于启用状态(这是默认设置)。 这也不会对您的操作产生任何影响。

    更多有关这方面的信息、请参阅相应 SDK 和 SysConfig 版本的发行说明。

    此致、

    Tarek D