This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:介于 10dBm 和 14dBm 之间的功率表。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1529554/cc2674p10-power-table-between-10-14dbm

器件型号:CC2674P10

工具/软件:

您好!  

我知道在 10~14dBm 之间没有 CZed 功率表。  

我想让客户尝试调整一下。  

您能否建议客户应该尝试哪些位?

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    由于使用了 VDDR 偏置、2.4GHz 的+10dBm 设计不能超过+10dBm。

    对于 2.4GHz、+20dBm 设计 — 由 VDDS 供电。 但是、当器件未处于饱和状态(即较低的 PA 增益设置)时、器件间的输出功率变化会大大增加、因此在+14dBm 以下 、更难在整个器件总体中实现一致的输出功率。

    第 10 款  一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项) https://www.ti.com/lit/swra640 详细介绍了查找新 PA 表设置的过程。 如果测量的器件数量不够多、则无法知道应该是什么值。

    由于+14dBm 设置为 0x1b27d6、建议从此点减小设置;+10dBm 设计使用 VDDR、因此该设计中的 PA 表设置不相关。

    此致、

    Zack