This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:无线电访问

Guru**** 2931000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1528576/cc2340r5-radio-access

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好、

我的客户可能会将此器件评估为将来使用的选项。 通常、TI 是否提供低级无线电寄存器访问文档、或者只是将无线电作为高级黑盒呈现在固件中?

他们正在寻找一种方法来调制发送的载波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    以下 TI 专有 RF SimpleLink Academy 重点介绍了如何连接两个 CC2340R5 LaunchPad 以通过专有射频协议进行传输和接收:

     SmartRF Studio 8 基本 RX_TX

    使用 rfCarrierWave 示例,可以编辑 rfCarrierWave 项目来调节载波。  

    执行这些步骤将是调制载波的良好起点。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Nico G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的资源。 我们可用于访问对讲机寄存器的文档范围是否为?  

    此外、我的客户还担心 PA 输出和平衡 — 非平衡变压器之前的 LNA 输入之间的交叉连接、因为这会使该器件不适合用于我们的用例。 您是否能够评论这是否是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    我们在这里有有关无线电控制层的其他文档: 无线电控制层 (RCL):无线电控制层 (RCL) 这 对于配置 RCL 命令很有用。

    您能否更具体地说明交叉连接的含义? 您是指 CC2340R 系列框图下方图片中突出显示的导线吗?

    对讲机内部有一个开关、用于控制设备是处于发射模式还是接收模式、这两个开关都发生在同一条线路上、但是、它们不会同时发生。