This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:GAP_UpdateLinkParamReq 和 L2CAP_ConnParamUpdateReq 之间的差异

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1531290/cc2745r10-q1-differences-between-gap_updatelinkparamreq-and-l2cap_connparamupdatereq

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、

GAP_UpdateLinkParamREQ 和 L2CAP_ConnParamUpdateREQ 之间有什么区别?
内容本身都设置了 Connection 参数、但有什么区别?
我还想知道应该使用哪种 API。

此致、

Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GAP_UpdateLinkParamREQ 将通过在 GAP 强制服务上更改 GATT 特性来发送连接参数。 但是、并非所有器件都支持此方法、因此如果失败、器件将发送 L2CAP_ConnParamUpdateREQ、通过 L2CAP 更新连接参数。  

    在我们的 BLE 栈中、如果  GAP_UpdateLinkParamREQ  失败(另一个器件不支持或不允许它)、则栈将自动发送  L2CAP_ConnParamUpdateReq。 我建议坚持使用  GAP_UpdateLinkParamREQ 、因为它的回退  如果失败、无论如何都会调用 L2CAP_ConnParamUpdateREQ。

    此致、

    Nima Behmanesh