This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:监听器代理、未检测到器件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1531466/launchxl-cc26x2r1-sniffer-agent-device-not-detected

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:

“我在安装 Packet Sniffer 2 时收到错误“Wireshark not found“、即使我的 PC 上已经安装了 Wireshark 4.4.7。 我刷写了位于以下位置的固件:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\sniffer_fw\bin\cc26x2r1lp\sniffer_fw.hex

到我的 CC26X2R1 LaunchPad 上、但尚未检测到器件。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已安装 “Wireshark_(64 位)_v3.0.0.exe“、但仍然面临相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Wireshark 的安装路径是什么? 它需要是默认路径。 如果它安装在默认路径中、则可以手动安装插件。

    您可以在 C:\Program Files (x86)\SmartRF Tools\SmartRF Texas Instruments Packet Sniffer 2\Wireshark\plugins 文件夹中找到这些插件。 您可以选择您的 Wireshark 版本并按照 本指南 进行安装。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装位置是 C:\Program Files\Wireshark、已手动粘贴插件文件夹、仍然存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我不明白你的问题是什么. 如果您手动安装了插件,那么您的屏幕截图中的问题应该被修复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据包监听器 2 软件 的用户指南提到、使用的 Wireshark 版本很重要、而 数据包监听器 2 的产品页面 提到应使用 Wireshark 的 3.X 版本。 是否可以尝试卸载当前版本的 Wireshark 并安装正确的版本?

    此致、
    Maxence