This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在 Host_Test FW 中集成 GPIO 测试

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1531424/cc2340r5-how-to-integrate-gpio-test-in-host_test-fw

器件型号:CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 Host_Test FW 在生产线上进行测试。 他们想为 CC2340R5 添加 GPIO 测试。 “BTool + Host_Test FW“可以执行此功能吗? 否则、请提供有关如何执行此操作的建议和信息。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    host_test 固件可以从 host_test 工程构建、可在中找到 C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_9_10_00_83\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble\host_test。 在此工程中、客户可以添加代码并更改 SysConfig 文件、以在其 host_test 固件中添加对 GPIO 的支持。

    要了解如何将 GPIO 添加到工程、客户可以遵循 有关 F3 SDK 驱动程序的 SimpleLink Academy 培训、该培训包含专门介绍如何在工程上添加 GPIO 支持的完整章节。

    此致、
    Maxence