This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC27XX VIMS 寄存器's FLWSxT、PTRMC0 设置

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1530304/cc27xx-vims-register-s-flwsxt-ptrmc0-settings

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

让我们询问一下 VIMS 模块寄存器的 FLWS1T、FLWS2T 和 PTRMC0。

在 CC27XX 技术参考手册 (swcu195a.pdf) 的第 8.2.3.3-5 章中、仅提供对寄存器的简要说明。

由于没有其他详细的解释、因此不清楚如何使用它。

SDK 9.10 也没有与这些寄存器相关的 API。

VIMS 寄存器的 FLWS1T、FLWS2T 和 PTRMC0 的作用是什么?

如果我保留复位值而没有更改设置、它是否可以正常工作?

需要更改配置的用例有哪些?

正常运行的最佳设置点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshiki、

    我建议使用 F3 SDK 驱动程序、而不是直接操作这些寄存器。  

    您是否有特定的我们案例或您想要实现的特定目标?

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    在 CC2642 (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03) 中、

    使用 VIMS API 可实现总线仲裁 (CTL.ARB_CFG) 和高速缓存设置 (CTL.PREF_EN)、

    但在 CC2745R10-Q1 (simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83) 中、已删除 VIMS API、上述寄存器不再存在。

    我想做的是实现 CC2642 (SDK6.30) 与 CC2745 (SDK9.10) 所能实现的总线仲裁和高速缓存设置。

    为此、我正在研究 VIMS 寄存器、但没有对 FLWS1T、FLWS2T 和 PTRMC0 进行详细说明、所以我提出这个问题。

    如果有用于操作 CC2745 (SDK9.10) 中这些寄存器的 API、请告诉我相关信息。