This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:当 VDDS 为 1.8V 时、CC2340R5 的功耗

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1516966/cc2340r5-power-consumption-of-cc2340r5-when-vdds-is-1-8v

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户正在设计 CC2340R5、想了解 VDDS 为 1.8V 时 CC2340R5 的功耗。

查看数据表后、我们知道当电源电压低于 2.2V 时、CC2340R5 将自动切换到 GLDO。

以下电源路径来自 TRM:

电源电压 (1.8V)-> VDDS ->全局 LDO (GLDO)-> VDDR (1.5V)-> VDD (1.28V) -> VDDD((VDD 电压域、用于 MCU 等)

请帮助提供 VDDS 为 1.8V 时 CC2340R5 的功耗、如数据表中的下表所示:  

   

如果您有 3V 表中的转换方法、请告知我们。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    请帮助提供意见。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    请帮助提供有关  VDDS 为 1.8V 时如何获取 CC2340R5 的功耗表的注释。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    对于 GLDO 模式、电流消耗保持恒定。 因此、您可以假设在 1.8V 和 3.0V 时的电流消耗相同。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Riz、

    感谢您的评论。