This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:在双天线信道探测测距中、如何根据 4 条天线路径的距离值得到最终的估算距离?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, LP-EM-CC2340R53, LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1528305/lp-em-cc2745r10-q1-in-dual-antenna-channel-sounding-ranging-how-to-get-to-the-final-estimated-distance-based-on-the-distance-values-of-the-4-antenna-paths

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC2340R53

工具/软件:

TI、您好:

使用 cc2745 进行双天线 CS 测距时、最终估算的距离与从四条天线路径中的任何一条获得的距离不同、如下图所示:

TI 能否说明如何获得最终估计值、具体方法是什么?

谢谢

James

2025.06.17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您能否首先确认您是否使用了最新的 SDK (v9.11)? 我们对 CS 测距精度和稳定性进行了很多改进 (9.11)、我认为应该首先采用这些改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我将使用 SDK 9.11.0.18 进行测试。我的测试环境如下所示:Ω

    软件环境:SDK 9.11.0.18、car_node_LP_EM_CC2745R10-Q1_freertos_ticlang、key_node_LP_EM_CC2340R53_freertos_ticlang

    硬件环境:LP-EM-CC2745R10-Q1+ BP-EM-CS、LP-EM-CC2340R53+ BP-EM-CS

    2.硬件环境:FII-CC2745R10-Q1(公司双天线测试板)、FII-CC2340R53(公司双天线测试板)

    实际上、SDK 9.11.0.18 显著提高了信道探测距离的准确性和稳定性。我的测试结果如下所示:

    从测试结果中可以看出、我们的测试板有两根值更接近真实值的天线、但代码在结果输出中选择了两根低于真实值的天线的值。 我们想知道、最终估计距离与从 4 条路径获得的距离之间有什么关系? 如何确定最终的估计距离?

    谢谢

    James

    2025.06.23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    很高兴听到结果看起来更好。  

    我不知道 NN 如何从四个天线槽中获取数据并计算到一个点。 我需要咨询研发团队。 我在过去几周见过类似的事情。 我没有从研发部门听到任何关于这个问题的信息  

    请尝试配置测距配置。 您可以在 BleCsRanging.h 中找到结构 在 CSs Process_Open 会话函数中、可以处理配置。 请参阅下图:  

    我添加了一个示例以供参考。 我正在将 sumAntpath 设置为平均值、并将 distFusion 设置为中值。 distFusion 默认为最小值。 我不确定为什么该值小于最小值、但尝试使用 BleCs Ranging_Config_的中值或其他配置  

    请告诉我!

    谢谢、
    Isaac