This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:可能不会发生 GAP_EVT_ADV_START

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1525908/cc2745r10-q1-gap_evt_adv_start-may-not-occur

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、
有一次、在 BLE 运行检查期间、我观察到似乎没有发生 GAP_EVT_ADV_START 的现象。
我们没有执行任何在行动中阻止广告的操作。
通常、GAP_EVT_ADV_START 应在每个广播间隔发生。
是否有任何可能的原因导致这种情况发生?

我使用的是 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_30_00_11_ea。

此致、

Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、  

    出现问题时、您是否有广告的监听器日志。 此外、您能否向我提供有关故障的更多详细信息? 细节越多越好。  

    具体来说、我需要知道您的广播参数、以及您在建立连接时看到问题。  

    如果您没有问题的监听器日志、请捕获一个并将其发送给我。 一旦您提供了有关设置的更多详细信息、我将尝试在我这边复制。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    我没有想到会出现这种现象,所以没有获得日志。

    你能想到什么原因会导致这种现象吗?

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、  

    很难说没有任何日志可以观察。 这种情况发生了多少次? 外设是否处于连接中? 请提供更多有关问题的资料、因为我无法根据所提供的资料提供太多的资料。  

    谢谢、  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    我只见过这个问题一次。

    当发生这个问题时、我们实现了与四个器件的 BLE 连接。

    该器件配置为允许最多 5 个连接、因此不会停止广播。

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、  

    您是否可以尝试复制问题并向我发送问题的监听器日志?  

    您是正确的,广告不会停止。 您在第四次连接后是否发现了此问题?  

    而且、这是一次性问题吗? 对于一个 ADV 集、事件是否未能发生、然后再次开始工作?

    我真的很难帮助你的缺乏有关问题的信息。 我认为 ADV 套件或活动没有任何问题。 由于连接事件的优先级高于 ADV 集、因此 ADV 集将延迟适应连接事件。  

    请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac