This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:温度传感器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1525761/cc2755r10-temperature-sensor

器件型号:CC2755R10
Thread 中讨论的其他器件:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、专家:

我找到了以下规格。 CC2745R10-Q1 上温度传感器的参考设计。

我假设 CC2755R10 具有相同的规格。 CC2745R10-Q1。

这里有一些问题。

1) 它说,分辨率是典型的 1.7 度在 TC=25 度, 这意味着典型。 温度分辨率为 1.7 度、对吧?

2) 在 RTM 中、 温度寄存器为 18.3.5(偏移= 30h)[复位= 00000000h]它可以读取最小 0.25 度分辨率。 这与 1.7 度分辨率不兼容。 哪一项是正确的?

3) 在温度精度上,它是否包括 ADC 读取错误,即 Vref 差异等?  

4) 从绝对温度变化的角度来看,误差是+/- 4.0 度(–40 - 0 度),+/- 2.5 度(0 - 125 度)。

这是否具有最大误差、例如–40 度时的+4.0 度。 2.5 度和 0-125 度时的影响?

此温度传感器是否具有温度线性? 我们想知道 TSC 和温度系数参数。

 

此致、

A. Fujinaka

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujinaka:

    现在正在跟进这一问题。 快速回答 Q1:

    它表示、分辨率是 TYP.1.7 度、tc=25 度时、 这意味着 TYP。 温度分辨率为 1.7 度、对吧?

    情况就是如此;典型条件为 25°C。

    其他问题仍在等待设计人员给出更详细的答案。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    是的、请跟进其他问题、我的客户正在等待我们的回答。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihiko:

    有关在线回复、请参阅以下内容:

    1) 它说,分辨率是典型的 1.7 度在 TC=25 度, 这意味着典型。 温度分辨率为 1.7 度、对吧?

    [RM]是的、正确的是、当环境温度为 25°C 时、我们可以测量+/–1.7C。

    2) 在 RTM 中、 温度寄存器为 18.3.5(偏移= 30h)[复位= 00000000h]它可以读取最小 0.25 度分辨率。 这与 1.7 度分辨率不兼容。 哪一项是正确的?

    [RM]您获得的读数以 0.25 度为增量。 数据表值是我们测得的 5 个器件的平均值、为典型值、因此您可以将其四舍五入到您测量的最接近 0.25 度、并假设该值将在数据表中的容差范围内。

    3) 在温度精度上,它是否包括 ADC 读取错误,即 Vref 差异等?  

    [RM]是的、它的测量读数(包括来自 IC 的所有错误)是正确的。

    4) 从绝对温度变化的角度来看,误差是+/- 4.0 度(–40 - 0 度),+/- 2.5 度(0 - 125 度)。

    这是否具有最大误差、例如–40 度时的+4.0 度。 2.5 度和 0-125 度时的影响?

    [RM]是的、正确。 您可以假设误差位于这些不同区域。

    此温度传感器是否具有温度线性? 我们想知道 TSC 和 温度系数参数。

    [Rm]您可以假设在数据表中提供的范围内具有线性度。 此处没有供温度传感器使用的 TSC、因此根据温度范围提供预期精度的 3 个范围。

    谢谢、

    Riz