This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:广播有时停止后的压降

Guru**** 2930400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1522662/cc2640r2f-voltage-drop-after-advertising-stopped-sometimes

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:

您好:

我在广播后看到电压下降、直到有时出现下一条广播。

广播结束时、它应进入待机状态。 这里的问题可能是什么?

(具有省电功能的 SDK 5.30.003)

谢谢、

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    观察到该电压降后、器件是否仍然正常工作?

    这是定制电路板还是 TI 评估板 (LaunchPad)?

    您在其上运行什么固件? 还是自定义应用?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我们当时没有检查它是否正常工作、但观察电压、它似乎在下一次广播时恢复正常。

    基于 simple_peripheral 示例的定制电路板和自定义应用。

    它每 10 秒运行一次来自传感器控制器的 ADC、并每 6 个 ADC 广播 5 秒。

    这可能与勘误公告 04 相关吗?

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1522638/cc2640r2f-question-about-advisory-04

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    这是可能的。

    作为测试、您能否添加代码、使传感器控制器每次采样时唤醒主 CPU? 并查看是否存在与您看到的电压降相似的压降。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    它每 10 秒唤醒一次主 CPU。

    在上图中、每 10 秒的细压降线路是通常执行 ADC 并唤醒主 CPU 的器件。

    scifStartRtcTicksNow (0x00010000 * 10);在 scTask.c 中设置

     SC 执行代码的最后一部分如下、

    adcDisable ();

    //唤醒主 CPU

    fwGenAlertInterrupt();

    fwScheduleTask(1);

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    产生电压的原因可能是 CPU 转换电源模式(从待机模式唤醒到运行模式)。 过去、我们看到过类似的压降、约为 100mV 至 200mV、如下所示: (+) CC2340R5:在 CPU 非活动模式期间测量 VBAT -蓝牙论坛 — BluetoothRegistered︎ — TI E2E 支持论坛

    您能否尝试在没有传感器控制器的情况下唤醒器件时监测电压? (例如简单的 while (1) sleep (1);如空示例中实现的内容)

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的建议和链接、我们将对此进行了解。

    但我认为、当它从工作状态变为待机状态而不完全进入待机状态时、会在某处消耗电流、

    而不是从待机状态唤醒到工作状态。  

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    您可以分享一些电流消耗数据吗? 我认为您原始帖子中的屏幕截图是电压测量值(而非电流测量值)。

    您是否能够调整并在 TI Launchpad 上运行相同的示例、看看是否能获得相同的结果?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我们认为电流被消耗是因为在广播停止后、电压不会上升到原始待机电平。

    由于问题的重现性很低、我想先检查固件、而不是检查硬件。

    请列出我应该检查的要点。

    添加了:我们检查 了看门狗计时器在这两次广播之间的部分(即应该处于待机状态但 ADC 时序除外的部分)是否已经倒计时。 换句话说、该部分似乎处于运行状态。

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试在上面运行默认 BLE SDK 示例、看看 BLE 事件之间是否存在类似的压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    在尝试您建议的操作之前、我想尝试以下操作作为一种解决方法。
    如果我可以检测到广播停止后无法进入待机模式的情况、请重置器件。 有可能吗?

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    由于“问题的重现性很低“、我认为这是一个可行的解决方案。

    是的、一旦器件检测到该情况、就可以在您的代码中执行复位(例如,如下所示: (+) 搜索 — TI E2E 支持论坛)

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我可以检查当前的功耗模式状态吗? 待机、空闲、运行。

    是否可以使用 Power_getConstraintMask 或 Power_registerNotify 来实现此目的?

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    当当前器件检查电源状态时、电源状态将为“运行“。

    POWER_REGISTERNotify 可以帮助记录电源状态转换及其发生时间。 (例如,注册一个回调以进行“活动到待机“转换、并记录当前 RTC 时间戳)。

    此外、您可以使用“Power_getConstraintMask"来“来检查器件当前是否可以进入待机状态(例如,如果驱动程序需要运行状态,则调用 Power_setConstraint (PowerCC26XX_SB_disallow))。

    谢谢、
    Toby