This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:自动使用 SmartRF Studio

Guru**** 2930850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1531027/launchxl-cc26x2r1-automate-smartrf-studio

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:

我有一个 CC26X2R1 LaunchPad、我想读取 BLE 通道 37 上的 RX 数据包。 是否有办法使用命令行界面自动执行此过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 SmartRF Studio 7 支持的器件、可以使用无线电测试库、通过转到Tools -> SmartRF Test Environment(在主窗口中)来访问。

    这是一个 C++库、为这些类型的任务提供 API。 文档包含在安装文件夹的“../doc"下“下。

    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了无线电测试库、但没有像 SmartRF Studio 那样提供数据。 最好返回完整的接收数据、包括 MAC ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我也找不到任何 API 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档的默认安装文件夹位于“../ti/RadioTestLibrary-xx/doc(其中 xx 是版本)下。 “Classs"标“标头下提供了有关 API 的信息:

    此致、

    Zack