This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:禁用 SACI 超时覆盖时的 FCFG 设置值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1530306/cc2745r10-q1-fcfg-setting-value-when-saci-timeout-override-is-disabled

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

在 SDK 9.10 的 SysConfig 中、禁用 SACI 超时覆盖。

C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\source\ti\devices\.meta\CCFG\CCCC27FGXX.syscfg.js

此时、saciTimeoutExp 是 FCFG 的设置值。

C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\source\ti\devices\cc23x0r5\inc\hw_ccfg.h

saciTimeoutExp 的 FCFG 设置值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshiki、

     根据公式 (2^saciTimeoutEXP)*64ms、FCFG 值为 XCFG_MISC_SACITOEXP_1sec (0x04)、超时为 1 秒

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    感谢你的评分