This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:GPIO 输出电压和电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1529283/cc2340r2-gpio-output-voltage-and-current

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:TLV61070A

工具/软件:

TI 技术团队大家好、

我们正在使用此 BLE SoC CC2240R2 设计 2-3 个产品。 我们的器件由电池供电、PCB 非常小。 为了节省布板空间、我希望直接从 GPIO 引脚驱动小型 LED (1.6mm x 0.8mm)、以免使用限流电阻器。 (我见过雷克萨斯在他们的 Key FOB 上使用的这种电路)。

1) 我们计划对电源使用 3.3V 稳压器。 (如果您愿意,我们也可以使用 3V 电压。) 在这种情况下、我需要知道 2mA 上 GPIO 引脚的逻辑电平 VOH。 数据表未定义典型值或最高值(DS 的第 35 页)。 我知道其他芯片(通常)的 3.3V 电源电压的典型值为 2.4V。 但此 SoC 可能不同。 请告知。

2) 标准驱动 SDIO 引脚的负载电流为 DS 中定义的 2mA。 但 DS 没有提及是拉电流还是灌电流。 在本例中、我们需要知道逻辑电平为高电平时 GPIO 引脚上的拉电流值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队再次大家好、

    我们正在等待您的答复。 数据表中缺失“GPIO 引脚在 2mA 时的逻辑电平 VOH “信息。 不好 请提供此信息(典型和最大 值)、以便我们能够继续推进我们的项目。  以及 GPIO 引脚的拉电流。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    数据表中指定 GPIO 引脚 A 2mA 的 VOH 电平在 3V 工作电压下至少为 2.52V。 这意味着当高于 2.52V 时、任何高于该电平的电压都将被解释为逻辑高电平。 因此、此处该值的典型值没有意义。 需要确保高于 2.52V。

    至于驱动 LED、我们建议根据我们的参考设计、使用限流电阻器来驱动 LED。 有关建议的操作和连接、请参阅下面的。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您对 3V 工作电压的回复。数据表仅给出 3V 工作电压的信息、还显示典型值。 VDDS 的值为 3V 和最大值 值 3.8V。 正如我在原始问题中所说的、我们目前有 7-8 个产品正在开发中。 为了保持一致、我们使用 3.3V 电源电压。 因此、目前我们有两种选择:

    a) 将电源电压更改为 3V 。 在一个产品中、我们使用 2 节 AAA 碱性电池作为电源。 我们计划使用 TLV61070A 升压稳压器将 3V 升压至 3.3V。 如果我们为 3V Vout 更改稳压器的电阻器、它将以其最小占空比运行。 只有当电池电压降至 3V 以下时、才会开始升高电压。 这是一种良好的设计实践吗?

    b) 继续对升压稳压器使用 3.3V 电源电压 。 在本例中、CC2340Rxx SoC 的 VOH(和 VOL) 值)值是否会 保持不变 如 3V VDDS 的数据表中所示 (2.52V 和 0.2V)、还是要更改?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢! 还有一点。 您能否向我发送上述 LED 驱动电路参考设计的链接? BOM 可帮助我选择器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以从此处下载参考设计: https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC2340R5。 它位于页面底部的 Design Files 下。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为方案 2 更有意义。 在这种情况下、中不会使您的电源架构复杂化、并且您在所有条件下保持 3.3V 的恒定电压(如果我了解您尝试做的事情)。 从 2.52V 和 0.2V 的增加来看、很遗憾我没有这个特定点的数据。 我期望会发生的情况是、对于 VOH、该值略高、而对于 VOL、该值会略低。 因此、系统级别的建议是假设您可以处理 GPIO 的输入、因为您不会得到低于 2.52V 的信号、因此在 3.3V 下运行时、您知道您将满足该要求、因为它会稍高。 VOL 方面也是如此。 假设为 0.2V、那么在 3.3V 情况下应该涵盖您。

    当然、选项 A) 也是您可以考虑的因素、但如上所述、针对 2.52V 和 0.2V 的设计涵盖了高于 3V 情况的电压。

    希望这对您有所帮助。

    Riz